This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ELT20:3.3V CMOS/TTL到LVPECL转换器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ELT20, SN65EPT22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575336/sn65elt20-3-3v-cmos-ttl-to-lvpecl-translator

部件号:SN65ELT20
主题中讨论的其他部件: SN65EPT22

您好,

我们是否有3.3V CMOS/TTL到LVPECL的转换器?  

类似于Semi MC10EPT20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    最接近的匹配项是SN65ELT20。 电源电压(Vcc)必须至少为4.2V,但CMOS/TTL输入在3.3V电压下可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN65EPT22是支持3.3V电源的双缓冲器设备。