This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:TFP401

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, DS90CF388A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575409/tfp401-tfp401

部件号:TFP401
主题中讨论的其他部件:DS90C387ADS90CF388A

您好,

 TFP401 用于驱动具有DS90C387A/DS90CF388A的全高清1080p LVDS型显示面板
双像素LVDS显示接口/FPD链路串行器芯片。  

1)我们想发送1080p高分辨率视频, TFP401 接收该分辨率的DVI视频是否有问题?

2)此外– TFP401是否 有通过EDID总线进行通信的方法?  当我们要将显示板与Orange Pi连接时,是否需要在Orange Pi中为EDID内容进行配置?

3)我浏览了TFP401数据表,了解到它不支持视频缩放,因此它也不支持高分辨率全高清LVDS显示类型(通过 DS90C387A/DS90CF388A)
双像素LVDS显示接口/FPD链路串行器芯片。) ?

期待您的大力支持!!

谢谢

Dinesh Katkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1)它支持1080p,但帧速率较低,实际上TFP401不关心分辨率,而是像素时钟,因此只要像素时钟在规格范围内,它就支持任何分辨率。
    2)否,TFP401不涉及EDID交换,这将直接发生在视频源和视频接收器之间。
    3)与1)相同,TFP401将使用25MHz和165MHz之间的像素时钟对TMDS流中的任何内容进行反序列化

    此致