This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:USB主机接收器

Guru**** 2460390 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574977/tusb422-usb-host-sink

部件号:TUSB422

我想知道  TUSB422 是支持try.sink还是try.source函数吗?

  try.sink/trry.source是否 可以在作为OTG主机工作时更改设备作为主机的电源角色。

  我想选择一个IC,它可以使接收器主机角色在我们的设备中变得更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    422支持试用snk和src。

    422通过适当的策略管理器支持完全PD。如果您想要维护主机状态,则支持电源角色交换的完全PD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机是否可以 通过I2C接口执行所有适当的策略管理器?

    顺便说一句, 如果您想维护主机状态,那么‘Full PD to support power role swap’是什么意思 ?

     

    非常感谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n´t管理器(I2C主控制器)和TUSB422将能够控制和管理所有的PD协议,请告诉我这是否是您在第一个问题中提出的要求,因为我并不完全理解它。

    TUSB422支持电源角色交换,这意味着端口将继续充当主机角色,但同时也会降低C型电缆的功率。例如,当您将笔记本电脑连接到C型坞站时; 如果笔记本电脑已连接到其充电器,它将充当主机并为坞站供电,但如果您断开笔记本电脑的充电器, 此时,笔记本电脑电池正在放电,此时笔记本电脑可以请求电源角色切换至坞站,并开始从C型电缆漏电,以便为自己的电池充电。 在这种´s中,笔记本电脑始终是主机,但当断开笔记 本电脑充电器时,电源角色从电源变为接收器)。

    此致,

    迭戈。