This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3210:如何将TUSB3210配置为USB到GPIO??

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575510/tusb3210-how-to-confige-tusb3210-as-usb-to-gpio

部件号:TUSB3210

团队,

如何将TUSB3210配置为USB到GPIO设备?

大多数时候,我们将TUSB3210配置为USB到I2C,这种方式需要外部EEPROM。

现在,我们希望将TUSB3210用作USB到GPIO,我们如何实现这一点?

默认设置是否可以实现此目的? 或者需要外部EEPROM来完成它??

如果是,TI是否有.bin代码??

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marco,

    我们提供了一个示例代码,可帮助您生成所需的确切含义,您不需要EEPROM,您可以加载固件,而不需要应用程序加载器。

    我可以通过电子邮件ID为您提供固件源和应用程序加载器。

    此致,

    Roberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto,

    感谢您的回复,请在我的电子邮件中提供这两个回复。

    还有一个问题,如何在生产线上申请?
    就实验而言,这是很好的。 我正在考虑如何在生产线上实施。

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Roberto:

    我使用TUSB3210制作了硬件板。

    我想从www.ti.com/.../tusb3210kbdpdk获取源代码。 但我无法下载它。

    我能否获得tusb3210kbdpdk的源代码?

    祝你度过美好的一天!

    此致

    Cheoleon Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在以下轮距上处理。

    e2e.ti.com/.../219.864万

    此致,
    Roberto