This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万HF:无变压器操作

Guru**** 2581525 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572998/dp83822hf-transformerless-operation

部件号:DP8.3822万HF
主题中讨论的其他部件: TLK106

大家好,

我有一位客户询问与 http://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf中描述的操作类似的无转换操作。 应用说明指定它仅对DP8.3848万系列PHY有效。

这种无转换器操作是否也适用于DP8.3822万HF? 如果是,设计是否有其他注意事项?

谢谢,此致,

Mihir Gupta

FAE德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mihir,

    是的,DP8.3822万也可使用无变压器应用。 需要对设计进行小改动,以使用0.1uF交流耦合电容器,而不是DP8.3848万推荐使用33nF电容器。

    DP8.3822万 EVM (www.ti.com/.../dp8.3822万evm) 可从变压器转换为电容耦合。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aniruddha先生:

    我是Gupta先生提出这个问题的客户。

    同时,我们收到了第一个带有新的"DP8.3822万" PHY的模块,我们非常惊讶PHY (Tx)在缩减MLT-3模式下工作,这实际上阻止了无变压器操作,因为我们在这里没有原始的差分MTL-3信号。

    是否有用于更改MLT-3模式的引导选项? 是否有TI提供的PHY支持标准MLT-3封装编码,并支持与“DB8.3822万”配合的形式,安装和功能?

    我们希望很快能收到您的回复,因为我们正在讨论一个意味着时间有限的替代方案。

    此致
    基督教
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:

    822没有所谓的'reduced MLT3'信令。
    请解释您的意思。
    822完全符合100BASE-TX标准。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ross:

    对于减少的MLT-3信号,我的意思是所谓的最小电流MLT-3信号,它不是带有两个补充信号的原始差分信号。

    最好的翻新,提前感谢你们

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:

    我很抱歉,但我仍然不明白你在这里所说的话。
    MTL3是差分信号。 此信号的电压摆动对于正峰值应介于950mV至1050mV之间,对于负峰值则应相同。
    大多数PHY都具有更改驱动器增益的选项,这可以修改电压摆动。
    您能否解释问题所在以及您正在尝试做什么?

    谢谢!
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    我尝试解释的是,原始MLT-3信号与下图类似,Tx+和Tx-是MLT-3编码的,正相反是否定的:

    TI的PHY使用两种不同的编码信号,这两种信号的总和将产生MLT-3信号,但并非两种信号都是特定的MLT-3编码。

    此致,提前感谢您

    Christian S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:

    感谢您的解释。 现在我明白了您的要求。
    通过将寄存器0x404h设置为0x4h而不是0x20h,您将在两个引脚上看到MLT-3。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    完美,因此我们能够调整输出编码:

    请您如此友好并向我转发有关我们更改的本注册的更多信息,因为数据表中未提及此注册。

    此外...正如我所解释的那样,我们需要此PHY作为现有设计的替代,这意味着我们无法更改目标模块的固件。 是否可以在TI更改此寄存器(0x404)的默认值?

    此致,提前感谢您

    Christian Sielaff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ross:

    请您这么友好,并为我们列出在原始MLT-3模式下默认工作的TI PHY吗?

    同时,我们还测试了"TLK106" PHY,但也未成功,即使建议用于无变压器操作。

    我们对此感到非常难过,因为数据表没有指出这种行为,并且MLT-3编码的描述在两个方向都可以解释。

    这也可能被解释为故意的妄想。

    但是,如果应用程序也指出错误,原因也可能是一个难以解决的问题。

    此致,提前感谢您

    Christian Sielaff