请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB3410 您好,
是否可以使用命令提示符静默安装TUSB3410 VCP驱动程序软件。
谢谢,此致,
Shini K N
Testamatic Systems Pvt Ltd
手机:+91-7760773244
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Shini:
可以,您可以从 http://www.ti.com/lit/zip/sllc428下载最新的TI VCP驱动程序安装程序
在执行"TI_WDF_USBUART_single驱动程序6.7 .0.0_WHQL.exe"后,许可证包装程序只会将实际的驱动程序安装程序解压到指定的目录。 您可以使用解压的安装程序和"-s"命令行参数静默安装驱动程序。
" setup.exe -s"
此致,
豪尔赫