This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:TS3USB3031

Guru**** 2866080 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576997/ts3usb3031-ts3usb3031

部件号:TS3USB3031
主题:HD3SS3212中讨论的其他部件

你(们)好  

规格本部分显示USB线的带宽为6.5Ghz。 有了这种带宽,我们是否可以将此特殊 部件用于3.1 Gen1(5Gps或2.5GHz)应用?  如果无法使用此部件,请提供原因?

谢谢!

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有Gen 3.1 设备。 HD3SS3212是更好的选择