This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH926Q-Q1:空寄存器

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575821/ds90uh926q-q1-empty-register

部件号:DS90UH926Q-Q1

尊敬的团队:

我的客户在其主板设计上使用UH926和UH927。

他们想知道哪个uh927的寄存器 是空的。  并且他们可以将任何数据读/写到寄存器中。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人可以帮助解决此问题?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    但是,DS90Ux927反序列化器上没有专用的空寄存器;如果不使用寄存器0x70 - 0x7D中的所有从属ID和从属别名地址, 则可以将这些寄存器写入和读回。