This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-EP:与SN75LVDS83B连接

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577190/tfp401a-ep-interfacing-with-sn75lvds83b

部件号:TFP401A-EP
主题中讨论的其他部件:TFP401SN75LVDS83B

大家好,  

正在寻找HDMI到LVDS接口。 浏览网站时,我发现TFP401和SN75LVDS83B适合我的设计。  

我对使用这2个ICS的设计几乎没有什么问题。 请澄清以下几点。  

1.如何从HDMI接口连接I2C线路。  

2.这些设备是否需要运行任何软件。 或者,这些设备在使用最低硬件设置时是自给自足的。  

3.我应该将HDMI信号直接传送到TFP401,还是应该在其中有缓冲区。 如果是,则建议使用需要使用的缓冲区。  

4.如果我需要发送任何配置数据进行显示,则需要如何传输。  

5.如果 未遵循开机和关机顺序,会发生什么情况。  

请求快速响应,因为我正在进行设计,需要在2017年3月1日之前交付。  

谢谢,此致

Chiru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chiru
    TPF401是DVI接口设备,而不是HDMI。
    我将把您的帖子转到高速接口论坛。
    他们可能会提供满足您需求的建议。
    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wade:  

    当我在寻找HDMI到LVDS转换器时,我遇到了"SLLA325A–2013年4月"文档。  

    它清楚地表明我可以将HDMI信号连接到TFP401

    请澄清。  

    此致

    Chiru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wade:

    在HDMI信号上,我不会传输任何音频信号。 纯照片和视频。

    请尽早向我建议解决方案。

    此致
    Chiru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1. HDMI的DDC线路不应通过TFP401布线,您必须将其从GPU直接布线至面板。
    2.不需要软件。
    3.是的,您可以将它们直接路由到TFP401,根据您的PCB轨迹长度,您可能需要也可能不需要缓冲区。
    4.这取决于您的面板,通常控制数据在消隐期间发送,即DE信号较低时,这必须由您的GPU完成,TFP401只是一个反序列化器,不涉及配置或格式。
    5. TFP401没有电源顺序要求。 LVDS83B数据表中描述的通电顺序更是一个建议,因为市场上的许多面板都期望发生这些事件才能正确通电,这取决于您的面板。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的参与。 我可以将HDMI线连接到TFP401,它将支持所有格式的图片和视频。 我的理解是否正确。

    是否可以共享参考设计(如果可用)。 或者,您可以查看我的示意图并提供意见


    此致
    Chiru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    正在等待您的响应。 请尽早提供输入。  

    此致

    Chiru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    可以,只要TFP401 (25MHz~165MHz)支持像素时钟,您就可以发送任何视频/图片。
    HDMI信号不应包含嵌入式音频。
    您可以向我们发送您的示意图以供查看,请提供电子邮件地址或在本论坛中向我发送私人消息。
    此致