This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:鼠标唤醒和DCP充电功能要求....使用TPS2543或2546?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2543, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576810/tps2546-mouse-wake-up-and-dcp-charging-function-requirement-using-tps2543-or-2546

部件号:TPS2546
主题中讨论的其他部件:TPS2543

大家好,

 我的客户需要一个充电控制器,以便在其TBT-USB集线器产品中实现以下功能:

1.使用键盘或鼠标唤醒NB

2.当笔记本电脑处于S3/S4/S5状态时为USB设备充电

 它们使用TPS2546和1111/0111 (0111 (Ctrl 123/Ilim_SEL)模式更改,并通过TBT的S3引脚进行控制。 它在笔记本电脑的窗口底座上运行良好,但在新的Macbook Pro中存在问题(鼠标唤醒功能正常,但当外部集线器连接USB设备(如存储设备)时,Macbook Pro无法进入S3。  我应该使用TPS2543吗? 或者我在设计时需要注意的任何事情? 感谢您的善意帮助。

此致,

Gary Teng说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否帮助我们就此问题提供一些建议?
    由于此问题,我们的客户仍然无法获得Apple认证。

    谢谢!
    Jeff