This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR150—最小有效差分输入

Guru**** 2928230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573716/ds10br150---minimum-valid-differential-input

主题中讨论的其他部件:DS10BR150

我是一名在线测试工程师,我有几个DS10BR11正在开发新的测试。  通常在测试LVDS发射器时,我以数字方式驱动输入并在输出端进行直流电压测量。  我不使用差分数字接收器来测试输出的原因是数字接收器引用板接地。  由于VCM具有从1.05 到1.375 的范围,我无法可靠地以数字方式测量输出。  驱动器的输入与变压器线圈相连。  如果我确实施加了差分电压,由于电流消耗,它需要最小化。  从数据表中很难看出允许的最小差动输入是什么。  如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    在表征中测得的典型阈值约为负向信号为-10mV,正向信号为10mV。  在电压,温度和输入共模模式中,阈值在+32mV到-20mV之间。  

    这绝对低于基于LVDS标准规格的数据表。

    此致,