This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS2:SN65LVDS2DBVRG4差分输入ABS最大值

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT2, SN65LVDS2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576065/sn65lvds2-sn65lvds2dbvrg4-differential-input-abs-max

部件号:SN65LVDS2
主题中讨论的其他部件:SN65LVDT2

您好,

 SN65LVDxx数据表指出 ,SN65LVDT2版本的ABS最大差动输入电压为1V。  SN65LVDS2版本的ABS最大值是多少?

推荐的工作条件显示0.6V的差动输入电压幅度。  SN65LVDS2能否在VID = 0.9V的情况下工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adomino:

    我看到了您的问题,我很快就会再与您联系。

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adomino:

    实际上,两种器件的最大差动输入电压建议为0.6V。 推荐的1V ABS最大值仅为应力额定值,不会应用。

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gerardo,

    你能澄清2件事吗?

    1.在数据表第4页中,它指出输入电压最大值为Vcc-0.8V。 假设我的Vcc是3.6V,那么我的最大输入电压(输入或共模电压的任意组合)是2.8V。 但数据表还指出,高电平输入电压为5V。 当VCC最大值为3.6V,输入电压最大值为Vcc-0.8V时,高电平输入电压的最大值如何?

    2.在上面的螺纹中,您提到差动输入电压最大为0.6V 这是否是输入共模电压之间的恒定值? 较低的Vic是否意味着支持较高的VID?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gerardo,

    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Adomino,

    对于问题1:数据表部分9.3 。1.3 给出 了解释。  

    对于问题2:输入共模电压范围与输入差动电压范围没有很强的关系。  

    输入共模电压范围应确保输入MOSFET在正确的区域工作。 如果输入共模电压过高,两个输入MOSFET将关闭。

    输入差动电压范围应确保尾电流不会仅流经一个输入MOSFET。 如果输入差动电压过高,所有尾电流将流经一个MOSFET,另一个MOSFET将关闭。

    此致,

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果SN65LVDS2DBVRG4的输入差动电压过高(0.9V),且只有一个MOSFET打开,是否会导致错误触发?