请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 如果我使用主机接口实用程序读取ADC的温度,我会得到一个数字,例如0.31.875万V。 它被标记为'原始值'。 查看固件用户指南的13.1 部分中的公式后,我确定此RawValue是ADC代码* 1.2 / 1024,而不是公式中所说的1023。 例如,使用上面的数字,如果使用1024,则ADC值为272;如果使用1023,则ADC代码的结果为271.7 ,显然不正确。 在公式中使用1023与温度读数(31.04度与30.94度,1024)没有太大的差别,特别是考虑到精确度为8°C,但应在电流和电压的ADC读数公式中使用1024。 是的,这只是一个~0.1 % 错误,但当我尝试通过反向处理公式来确定实际ADC值时,我注意到了这一点。