This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:RS-232总线引脚的ESD保护

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575574/max3232e-q1-esd-protection-for-rs-232-bus-pins

部件号:MAX3232E-Q1

大家好,

我了解MAX3232E-Q1具有RS-232总线引脚的ESD保护。
Rin (RS232)和DOUT (RS232)是否有"等效输入和输出示意图"?
如果可能,我的客户想知道。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    生成等效图表并更新数据表需要一些时间。 您能否让客户更具体地了解他们想要了解的内容? 我在这里作了一些简短的说明。 在RIN引脚处,有一个5k欧姆电阻器连接至GND。 在电阻器后面,将一些ESD单元放在接收器的输入级。 在DOUT,我认为ESD单元直接连接到输出节点,而驱动器具有具有电流限制功能的推拉结构。 如果您还有其他问题,请告诉我。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,好,

    感谢您的支持。
    我 认为 你现在的评论  已经足够 了。
    如果我需要有关问题背景的更多信息,我将再次与您联系。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    根据我的理解,应该没有从Rin到Vcc的直流路径。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,