This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:同轴电源(POC)电路设计

Guru**** 2471250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577135/ds90ub913a-q1-power-over-coax-poc-circuit-design

部件号:DS90UB913A-Q1

我参考了应用手册"SNLA224 Sending Power over Coax in DS90UB913A Designs"(在DS90UB913A设计中通过同轴发送功率),在第4页的标题"设计带实际组件的供电电路"下,提到"防止阻抗过高,1KΩ Ω 电阻器可以与每个电感器并联"。 我想知道您如何获得 此1KΩ Ω 电阻值。

我还看到在一些设计中 ,设计师正在插入一个铁矿珠(1.5KΩ@ 1MHz),与低通电路串联。 这是否用于EMI/EMC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1Kohm是为了保持高速链路的信号完整性。 铁氧体磁珠有助于在较高频率下实现高阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ankur,
    R6和R8的封装是什么(应用手册SNLA224中电感器上的1K电阻器)。
    POC上的电流为200mA @ 6V。