请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IR 主题中讨论的其他部件:DP8.3867万E
我的设计是使用连接到运行Linux的Xilinx Zynq的DP8.3867万。 接收器工作正常。 发射器不能。 我可以ping其他地址,但当我尝试执行IPERF3测试时,它会传输少量数据,但失败。 我注意到ISR寄存器0x0013中设置了位2 XGMII_ERR_INT。 是否有人知道是什么原因导致设置此位?
谢谢!