This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP403:输入信号问题

Guru**** 2978850 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577338/tfp403-input-signal-questions

部件号:TFP403
主题中讨论的其他部件: TFP501

我有一位客户询问以下有关TFP403的问题:

如果TMDS输入(通常来自DVI源)包含嵌入式音频(好像来自HDMI源),则输出会发生什么情况? 此外,如果输入包含HDCP,输出会发生什么情况?

如果您对客户有任何其他问题,请告诉我。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出您何时能够提供信息的时间范围?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TFP403只是一个去串行器,音频信号在DE信号较低的消隐期间传输,因此QE[],QO[]输出将较低。

    TFP403不支持HDCP,因此视频源无法与TFP403建立链接,如果他们需要HDCP支持,我们建议使用与TFP403引脚对引脚兼容的TFP501。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elias

    感谢您的回复!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    再次感谢!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃利亚斯。

    客户发送了以下评论:

    因此,他们说的是,如果提供音频,它不应影响TFP403输出?  

    我们有一个使用TFP403的设计(不在显示器中)。

    它仅查看SYNC,DE (用于限定QE上的有效数据)和SCdt输出。  

    当scdt变得有效时,它使用SYNC重置计数器,计数器计算行中的像素数和帧中的行数,以确定图像本身是否稳定(行中的像素数和帧中的行数恒定)。 当它确定图像稳定时,它将声明自己的有效信号。 如果像素数和行数不同,则图像不会被视为稳定。 此外,如果scdt变为无效,则图像也不稳定。  

    当音频嵌入到传入的TMDS中时,我们看到了不同的结果。

    事例1:图像被确定为稳定,但检测到的分辨率被几个像素和线条所关闭。

    案例2:图像从未变得稳定。  

    如果我们通过从视频中提取音频的框(DVI输出)运行TMDS (HDMI IN),上述两种情况都会产生稳定的图像,而在案例1中,检测到的实际分辨率不是关闭的,而是预期的分辨率。  

    因此我们的结论是,TFP403输出确实受到嵌入式音频的影响。  

    根据我以上所述,工厂工程师有什么意见?

    客户的陈述是否正确? 如果您对客户有任何疑问,请告诉我。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elias

    您是否有机会了解客户的其他问题?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    嵌入式音频可能会改变消隐期,这将解释问题所在。
    我们需要了解串行数据在GPU中的编码方式。 他们正在执行的操作:卸下音频组件,听起来像是一个强大的解决方法,如果他们可以执行此操作,我建议这样做。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elias

    感谢您的回复!

    我会联系客户并向他们提出问题。

    我会尽快回复。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elias

    客户已回复此回复:

    我们已经证明,当信号通过一个切断音频的设备时,它工作正常。

    我只是问一个特定的问题,当有音频时,输出会发生什么变化。

    我认为您给我的答案是更一般的,如果有音频,它会影响输出。

    我只是希望您能更具体地了解输出的确切内容,而不是可能的内容。

    我们不知道音频是如何编码的,因为它来自世界上任何不属于我们设计的设备。

    我们的设计将在连接到某些设备时锁定TFP403输出(但分辨率错误)。

    对于其它设备,它不会锁定。

    您对此还有什么意见吗? 似乎他们真的没有办法去去除音频。 这在我看来是一个问题,您已经说过,会影响空白期,从而影响信号的时间。 对我来说,听起来他们需要先尝试处理信号,而不是仅仅通过发送任何信号。 你能对此发表评论吗? 我们是否可以提供任何帮助? 是否有其他设备可以更好地工作。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elias

    您是否有机会查看客户的评论?

    如果您对此有任何反应,请告诉我。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    简单地说,TFP403不支持音频,因为它不会解码任何音频信号,它只会解码视频信号,这就是为什么我们建议仅发送视频信号(音频组件无论如何不会通过)。
    我认为您已经证明音频信号导致了问题,我认为音频信号耗时太长(音频可在多个频率下传输,比视频信号慢得多) 在空白期间,由于DE状态没有变化,导致TFP403 "看到"链路不活动。 同样,我们还必须查看视频/音频编码和空白间隔。
    如果您无法让GPU仅发送视频,我建议您卸下音频组件。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elias

    非常感谢您的帮助!

    祝您度过美好的一天!

    Richard Elmquist