This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万 DRP电源结构

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576597/tps65982-tps65982-drp-power-structure

部件号:TPS6.5982万

尊敬的先生  

我们有DRP要求,规格是电源5V/9V/15V/20V和电源散热器5V

如果此设备配置为UFP模式(来自TypeC的电源),然后按以下方式插入J5上的电源插孔  

我是否应该添加一个反向电流保护电源开关,如红色标记下方所示??

您是否有参考设计或原理图示例??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    期待您的建议

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    很抱歉回复太晚。 反向电流保护将在这种情况下帮助您防止从可变直流-直流电压的20V进入内部系统可能产生的负影响。 RCP不会伤害您的案例,只会帮助您。 遗憾的是,此应用程序上没有参考设计/原理图。 请告诉我如何进一步提供帮助。

    谢谢