This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31和AM26LS32AM关于nput和amp;输出引脚电容问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LS32AM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577198/am26c31-am26c31-and-am26ls32am-about-the-nput-output-pin-capacitance-questions

部件号:AM26C31
主题中讨论的其他部件: AM26LS32AM

大家好,

客户正在使用 AM26C31和 AM26LS32AM。 客户在 交流负载分析中使用这两种设备。 他想知道  输入和

 当他在 交流负载分析中使用两个设备时,两个部件的输出引脚电容。 可以告诉我吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    您能为我提供一些帮助吗? 客户正在等待我的回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    很抱歉耽误你的时间。 由于此参数似乎尚未被定性,我们不得不订购一些可用于实验室测量的单元。 这些数据应在几天内到达,我们将在本周晚些时候完成测量后向您提供最新信息。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    感谢您的支持。 我将等待您的测量结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    我得到了AM23C31部件,并测试了输出电容。 它约为5 pF。根据数据表,输入电容为6 pF。 我仍在等待 AM26LS32AM部件来执行该测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    感谢你的帮助。 我将等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好

    您有任何更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我仍在等待订购另一部分。 我一直在与我们的团队联系以获取零件样品,并且我一直被引导至其他人。 我应该在今天订购,在星期三之前订购零部件,并且我可以在同一天获得结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    感谢您的支持。 我将等待您的测试结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    我已经按顺序订购了部件,我应该明天或第二天获得。 结果将在不久之后公布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    好的。 感谢您的大力支持。 我将等待您的测试结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好:

    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    我现在刚开始工作。 上周二下单。 我不知道为什么他们花了这么长时间才到达。 我将跟进销售团队,并在今天下午之前向您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    好的。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚收到销售团队的一封电子邮件。 不幸的是,该部件仍在运输中。 我没有得到确切的交货日期,但应该是本周的交货日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    好消息,我刚刚收到部件,并测量了输出电容。 这是13.1 pF。 希望这有所帮助。 又很抱歉等了这么久才拿到配件。

    请注意,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    您是否测试了输入电容值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我没有测试输入电容,因为值在数据表中(6 pF)。 如果您愿意,我可以验证它们