你(们)好
我想知道 镜像模式的配置。
我知道镜像模式可以通过手提带或寄存器配置来启用/禁用。
但似乎 "在启用一次镜像模式后,如果在启用后禁用镜像模式,它将无法正常工作"。
我的客户主板的端口连接没有镜像。 因此,他们通常在禁用镜像模式的情况下使用它。
但最初,镜像模式通过手提带启用。 然后,他们使用MDIO更改了镜像模式寄存器配置。 因此,它不起作用。
===================
1.通过"绑带"启用后视镜模式,
2.使用MDIO通过“寄存器配置”禁用镜像模式。
=> NG:链路已建立。 但是,如果存在一些"接收活动",则RGMII RX信号上没有数据。 (LED2为照明)
===================
1.通过"绑带"禁用后视镜模式,
=>好! 没问题。
我使用EVM进行了检查。 我证实了同样的现象也发生了。
因此,我知道 "启用一次镜像模式后,如果禁用镜像模式,则无法正常工作"。
我的理解是否正确? 或者,在更改镜像模式时,我们需要配置任何其他寄存器?
当然,我认为应该 通过此板的带子禁用镜像模式。
此致,
Taka