This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5176万ADR IC故障

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576266/sn75176adr-ic-failure

SN7.5176万ADR

我已在上述部分中观察到该问题(RS485通信IC) Rx引脚在正常工作时应默认为高,但在低时默认为高,但如果我更换了,则会 使用新IC,则按预期工作(默认高状态)

在工作和非工作IC中,D针脚也默认为高状态

IC中此错误的问题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naveen:

    我正在查看数据表(第 10,11),当施加正电压时,RX似乎会变高;当施加负电压时,RX似乎会变低。 我假设您对两个IC都有相同的测试条件。

    您测试了多少芯片? 您测试过的"好"芯片与"坏"芯片的比率是多少? 可能是原始芯片已损坏。 此外,您是否尝试切换到另一个RS-485芯片?

    我还要看第13页的9.3 2部分,当VID大于或等于200 mV时,输出似乎会变高。

    您使用的输入电压是多少? 问题的根源可能在于VID (差分输入电压)。 请参阅第13页上的表3。当VID大于200 mV时,R输出为高,当VID小于-200 mV时,R输出为低。 问题可能出在中间区域

    -200 mV < VID < 200 mV。 当VID处于这些值之间时,输出为未知。

    您还可以实施RS-485故障安全偏置电路,以强制VID达到适当的级别。

    此致,
    Matthew Mendez

    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    规格:

     输入电源(Vdd):5V,

    我们在产品中使用这些IC,在5000台设备中,我们获得了15个此类数字。

    如果我们在同一装置中使用新的IC更换IC,则其工作正常,符合预期。

    参见以下示意图。

    启用(2,3)从MCU驱动。

    如果需要更多信息,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Naveen:

    我相信我已经找到了一个潜在的解决方案。 使用您的上拉/下拉电阻器,我能够计算出VAB电压是多少,它是在0.13 V周围。这是-200 mV和200 mV之间的空值区域内。 这可能是某些部件无法正常工作的原因。 我计算出您需要启用差分电压的最大电阻器为200 mV,它是1.4 k Ω。 我建议使用1k电阻器以达到一定的容差。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matt,

    感谢您努力在上拉电阻器和下拉电阻器中找到问题。

    更换电阻器后,开始按预期工作。

    此致

    Naveen