This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913A-Q1的问题

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571207/ds90ub913a-q1-questions-of-ds90ub913a-q1

部件号:DS90UB913A-Q1

我想确认以下两点。

1.背信道频率为5.5MHz。 正确吗?

2. IC内部是否有任何大约30MHz的信号源?

条件是10位模式,pclk = 100MHz。

此致,

Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    反向信道频率最低为3.3MHz,最高为4.2MHz 它可在914A数据表中找到。

    我假设" IC侧的源"是内部PCLK 频率。 它是50MHz。

    此致,

    Sugiura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Sugiura-san:

    感谢您的回复。

    此IC中是否有30MHz信号源,有吗?
    此IC中的PCLK是否只有50MHz?

    在客户主板上出现大约30MHz的噪音问题。

    此致,
    Atsushi Yamauchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山内山

    此设备中没有30MHz信号。 当PDB为低时,30MHz的噪音是否消失?

    此致,
    Sugiura