This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:需要DS90C387A的热阻信息

Guru**** 2881890 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577336/ds90c387a-need-thermal-resistance-info-for-the-ds90c387a

部件号:DS90C387A

我的客户打算使用运行功率为5.7GBPS的DS90C387A。

他们需要确定较差的机箱温度,但由于数据表中缺少某些热数据,因此在执行此操作时遇到了问题。

希望您能在此处提供帮助。

它们使用两种计算方法。

如果您能帮助解决散热数字缺失的问题,我将不胜感激

a)无故障/无故障的温度
使用最差情况下的PD从Tj向下计算:

TC_max = 0.9 *(Tj_max - Rth_JC * PD_max)

b)功能/性能满意度的温度:
使用pd_func (实际PD)从Tamb向上计算:

tc_max = Tamb_max + Rth_ca * pd_func

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jan,

    您的请求最终找到了正确的部门,对此感到抱歉。

    我会让我们的产品工程师获取缺失的散热编号。  

    这可能需要几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Result (结果)- Theta JA-High K (标准数据表值):

    51.7

    Result-Theta JC,Top (标准数据表值):

    11.1

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    29.3

    结果- psi JT (标准数据表值):

    0.3

    结果- psi JB (标准数据表值):

    28.8

    Result-Theta JC,底部(标准数据表值):

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息,我将继续介绍。