This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:散热信息

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575030/ds100br410-thermal-information

部件号:DS100BR410
主题中讨论的其他部件: DS250DF810

尊敬的团队:

您能否向 我的客户提供以下设备的散热信息(θja,θjc,TC)?

DS100BR410

DS250DF810

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    很抱歉回复延迟太久。 我们将需要提出获取这些参数的请求。 请等待几天,以便我们获取此信息。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一台设备使用类似的软件包。  这是数据-我希望更新的BR410软件包与之类似。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    已为DS100BR410输入热建模请求。 一旦我掌握了信息,我将向您提供。

    DS250DF810热参数已在完全机密的数据表中提供。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    请在下面查找DS100BR410散热值:

    谢谢!

    Michael