This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:LMH0340 2.5V电源问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577347/lmh0340-lmh0340-2-5v-power-supply-question

部件号:LMH0340

您好,

我的设计中有几个LMH0340部件,2.5V的总需求约为1.3A。 我更喜欢使用现有的开关稳压器2.5V输出,该板上已经提供。 我了解数据表更喜欢线性稳压器,但 TI能否提供任何指导,说明如何在<20mV @ 500kHz纹波切换稳压器输出上使用无源滤波,以及我是否可以预测与基于LDO的2.5V电源解决方案相关的任何性能下降。

谢谢!

Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mitch,

    对于电源过滤,我建议查看以下应用说明:
    www.ti.com/.../snoa560b.pdf
    www.ti.com/.../snoa561a.pdf

    关于LDO方法,只要您可以确保遵守电源要求(足够的电流和在电源波纹限制内),我不会期望SDI器件的性能会下降。 使用线性稳压器的价值主要基于更高的电源效率和最小的电源波纹,从而简化了整体功率滤波器设计流程。

    此致,

    Michael