This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:CDR锁定问题

Guru**** 2408160 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS125DF1610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576990/ds125df1610evm-cdr-locking-problem

部件号:DS125DF1610EVM
主题中讨论的其他部件:DS125DF1610

您好,

我在使用DS125DF1610 Retimer时遇到CDR锁定问题。
重新计时器可以正确检测接收器通道上的输入信号,但无法一致地锁定,这意味着不会每次都对给定设备和寄存器配置执行CDR锁定。
此外,当尝试获取10 Gb/s和5 Gb/s输入信号的信号眼时(由高质量Bert生成),在极少数情况下,当CDR锁定时,信号采集几秒钟后就会解锁(用于眼睛捕获)
我尝试在CDR选项卡下同时使用标准模式(Infiniband)和手动模式(通过添加PPM容差1000),但问题仍然存在。

有人能尽快帮我解决这个问题吗。

谢谢!
AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ajinkya:

    很抱歉回复延迟。 仅需确认一下,您能否回答以下几个问题,以便我们更好地了解您的设置?

    1.您是否使用DS125DF1610EVM进行测试?
    2.是否使用SigCon Architect配置DS125DF1610?
    3.您的测试速度是10 Gbps还是10.3125 Gbps? 默认情况下,应将其配置为锁定到10.3125 Gbps。 简单的PRBS-7或PRBS-10信号应足以获得锁定。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的回复。 回答您的问题-

    1)是的,我正在使用DS125DF1610EVM进行测试。
    2)是的,我正在 使用SigCon Architect配置DS125DF1610。
    3) 我正在使用高级页面的CDR选项卡中的'Infiniband '设置以10 Gbps的速度进行测试。

    我能够获得PRBS-7和PRBS-10信号的锁-但是,CDR在信号眼睛捕获几秒钟后就会解锁。  

    我尝试在模式选择中使用‘手动模式’,但使用以下设置似乎也不能缓解问题。

    此外,CDR不会始终使用相同的设置锁定,这实际上更让人担忧。

    如果您需要更多信息,请告诉我。

    谢谢!
    Ajinkya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajinkya:

    自  

    我曾经见过类似的症状,在过去,眼睛捕捉会导致DS125DF1610失去锁定的外观。 发生这种情况后,请尝试单击"重置CDR"并检查GUI是否再次声明CDR锁定。 过去,我看到这解决了问题。

    另外,对于手动模式,我建议将PPM容差设置为最大值(例如,对于组0,Reg 0x67[7]=1和Reg 0x64[7:4]=1111'b)。 这为重新计时器提供了更宽的频率余量,从而实现锁定。

    此致,

    Michael