This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:在低温条件下,DS90UB913A-Q1摄像机存在噪音问题

Guru**** 2473320 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576475/ds90ub913a-q1-noise-problem-of-the-camera-with-ds90ub913a-q1-in-low-temperature-condition

部件号:DS90UB913A-Q1

我想确认低温条件下的特性。

客户自己做了摄像头,图片上有噪音,显示-40
C度条件。

噪音就像数百Hz左右的闪烁。

在这种情况下,DS90UB913A-Q1特征是否有任何原因?

此致,
Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在低温下,它看起来失去了锁定。 检查原理图/印刷电路板布局优化以及是否满足关键参数(如PCLK抖动,VOD)可能会更好。 DS90UB913A电源线也会发出噪音。

    此致,
    Sugiura