主题中讨论的其他部件: TUSB7340
您好,
我有采用NXP处理器和带PCIe接口的TUSB7320的定制主板。 PCI检测到USB控制器。 同时检测到USB 3.0 集线器。
但当我将任何设备插入USB 3.0 端口时,其枚举失败,并显示错误-71。 我正在使用Linux内核3.14 .................52.
以下是PCI配置空间:
01:00.0 USB控制器:Texas Instruments TUSB73x0超高速USB 3.0 xHCI主机控制器(版本02)
00:4C 10 41 82 46 05 10 00 02 30 03 0c 10 00 00 00 00
10:04 00 10 01 00 00 00 00 00 04 00 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00
20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30:00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00 00
40:01 48 83 Fe 08 00 00 00 05 70 B7 00 80 60 66
50:00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60:30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70:10 c0 02 00 C3 8f 00 00 00 10 20 10 00 12 3c 07 00
80:40 00 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:00 00 00 00 00 00 00 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:11 00 07 00 02 00 00 02 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:00 00 00 00 AB 0d 00 1b 00 00 00 3f 00 00 00 00
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
以下是错误:
root~# USB 3-2:设备无响应,设备描述符读取/64,错误-71
xhci_hcd 0000:01:00.0 :安装错误:设置插槽1的上下文命令。
USB 3-2:设备无响应,设备描述符读取/64,错误-71
xhci_hcd 0000:01:00.0 :安装错误:设置插槽1的上下文命令。
USB 3-2:设备不接受地址8,错误-71
USB 3-2:设备不接受地址9,错误-71
集线器3-0:1.0 :无法枚举端口2上的USB设备
USB控制器端是否需要任何寄存器配置才能正常工作?