This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049:故障保护偏置的内部电阻值的变化范围

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575850/ds90lv049-variation-range-of-internal-resistor-value-for-failsafe-biasing

部件号:DS90LV049

您好,

有人是否有 用于故障安全偏置的内部电阻值变化范围的数据?

谢谢

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开始,

    我目前没有访问设计文档的权限(因此我可以为您提供一个范围)。  根据典型的输入电流数据,我会说典型值为~ 200K欧姆。  故障保护预防主要是由于输入 阈值电压偏移(通常为15mV)造成的。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,李山

    感谢您的评论。

    如何根据典型输入电流数据(+/-4uA)?估计电阻典型值(~200kΩ)

    此致,

    开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    这可以通过确定VIN高时存在的输入电流量来估算。 如果没有故障安全偏置网络,那么当输入变高时,这实际上会消除从VDD到LVDS输入的电流。

    根据数据表,当VIN = 2.8 V时,从VDD到VIN = 0.8 V的电压降。此场景中的输入电流如果为4 uA。 要确定故障安全上拉电阻的值,0.8 V/ 4 uA = 200千欧,典型值。

    此致,

    Michael