请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IR 工具/软件:Linux
大家好,
我在ping时遇到了问题。 我正在RGMII模式下使用DP8.3867万IR芯片和Cyclone v SoC。我正在使用Linux操作系统。 我添加了从TI网站下载的DP8.3867万IR驱动程序并更新了我的Linux映像。 能够检测phy芯片的操作系统和链路也已启动..能够通过MDIO命令与phy芯片通信。当我执行ping命令时,MAC正在向phy芯片发送信号,phy还为ping命令提供了MDI输出。 但另一方却没有收到任何包装。 我也检查了Wireshark。没有接收数据包