This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:VCC的关闭

Guru**** 2520360 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574857/pca9545a-toff-of-the-vcc

部件号:PCA9545A
主题中讨论的其他部件: TCA9545A

团队成员,您好!

我的客户使用PCA9545A, 在我们的数据表中,它仅显示VCC的Toff应长于100ms,如果客户将VCC连接到一起并重置引脚,是否也有此要求? Toff是客户应用程序的5毫秒,是否正常?

PCA9545A和TCA9545A之间的差异是多少? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    我们建议使用TCA版本的部件,因为它可以解决PCA设备上的错误。  

    https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/p/53.8332万/1961345#1961345</s>196.1345万 196.1345万

    我已包括涵盖POR要求的TCA9545部分。  您的客户可以在5毫秒内正常工作。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,

    谢谢,您能与我分享PCA错误吗?

    Regarsd,
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    它位于数据表中。  只需搜索勘误表,它将弹出。  我已经为您完成了工作,请参阅下文。

    弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    如果客户使用PCA9545,而Toff不能满足>100ms的规格,并且发现我们的部件不能工作,他们将关闭PCA954.512万ms,然后打开我们的部件,这是正常的吗?

    此致,
    南方