This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:设备从检测到Lor开始的自由运行模式和保持模式的延迟时间(&quot)。

Guru**** 2474970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575792/lmh1983-the-delay-time-the-device-transits-the-free-run-mode-and-holdover-mode-from-when-the-device-detects-the-lor

部件号:LMH1983

大家好

我想知道当该设备检测到Lor时DAC输出的正确行为。

自由运行模式:DAC输出电压 在No_Ref信号波动之前波动。
抑制模式:DAC输出电压和No_Ref信号 同时波动。

行为是否正确?

最好的酒店
Sho   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在两种Lor模式下,一旦检测到失去参考且发出NO_REF标志信号,DAC输出应生效。  NO_REF标志的延迟在数据表部分8.3 .......... 8 Lor确定中注明。

    此致,
    艾伦