This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:支持YUV输入

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577266/ds92lv2421-yuv-input-support

部件号:DS92LV2421

你(们)好

我们正在搜索支持 目录规范中YUV输入的SerDes IC。

我们正在考虑DS92LV2421,但它似乎仅支持RGB。

您是否拥有可接受YUV数据的SerDes IC?

或者,您是否有可将YUV转换为RGB的IC?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na:

    是的,DS92LV2421可以支持YUV。 无需转换。 但是,请确保DS92LV2421支持的并行输入数量和像素时钟频率适合您要输入到串行器的YUV数据。

    谢谢!

    Michael