This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:通过信道链路支持YUV数据

Guru**** 2929760 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576843/ds92lv2421-support-yuv-data-by-channel-link

部件号:DS92LV2421

你(们)好

我对DS92LV2421/2522有2522有疑问。

1.此设备是否支持YUV?

2.我们可以发送数据的控制信号是否仅启用HS,VS?

3.我假设如下。

RGB/YUV ->串行器->解串器-> RGB/YUV

FPDLink和Channel link之间有什么区别?

通道链路II和III之间有何区别?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na:

    1.是的,DS92LV2421/22可以支持YUV信令。 所需的只是设备支持并行输入的数量和像素时钟频率。

    2. DS92LV2421/22设计用于发送DE,HS和VS的控制信号。 控制信号滤波器可相应地处理这些输入,以防止出现故障。 我建议这些控制信号仍用于DE,HS和VS。

    3. FPD-Link和Channel-Link非常相似,但适用于不同的行业领域。 FPD-Link针对汽车应用进行了优化,Channel-Link针对工业应用进行了优化。

    信道链路III与信道链路II类似,但信道链路III支持低速信号的双向通信。 这对于通过与串行数据相同的链路传输GPIO和I2C而不是使用单独的电缆特别有用。

    此致,

    Michael