This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:[Q]耦合电容器的位置在哪里?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575646/ds80pci402-q-where-is-a-location-of-coupling-capaciter

部件号:DS80PCI402

尊敬的TI - er。

耦合电容器通过“PICMG COM express载体设计指南”定位于TX。

耦合电容器位于 接收器的DS80PCI402数据表中。  

什么是对的?

请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    随着DS80PCI402等中继器产品的增加,拓扑结构中将需要添加额外的电容器,以便所有通道段都采用交流耦合。

    我在系统板上附加了一个快速绘图,显示中继器为红色矩形。  电容器可以放置在离DS80PCI402较近或较远的位置。  有关电容器放置的唯一建议是避免将电容器放置在设备输出的1英寸或2.5 cm 范围内。  在通道中的这一点上,边缘仍然非常快,电容器封装的非理想性可能会导致一些局部振铃。  将电容器放置得更远将使这些反射的空间衰减。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Lee。

    TI DSP端被推荐为1号和6号。

    请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kiyoung:

    只要DSP和DS80PCI402之间有交流耦合电容器,电容器就可以位于位置1和6。

    此致,

    Michael