This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DS110DF111EVM评估模块是否包含USB2ANY加密狗?

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS110DF111EVM, USB2ANY, DPS-DONGLE-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576655/ds110df111-does-the-ds110df111evm-evaluation-module-include-a-usb2any-dongle

部件号:DS110DF111
主题中讨论的其他部件:USB2ANYDPS-dong-EVM

您好,

我们使用的是DS110DF111,希望使用SigCon Architect GUI连接到它。
我们只对 DS110DF111EVM感兴趣,以获得USB2ANY加密狗。
但是 ,DS110DF111EVM套件的入门手册中没有说明USB2ANY是否存在
包含在DS110DF111EVM套件(或DPS-dong-EVM (?)中 硬件锁(但我看到了这一点
一个与SigCon Arch不兼容)。 简单的问题:

是否有人知道DS110DF111EVM  套件中是否包含USB2ANY加密狗?

//问候Konrad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Konard,

    EVM不直接附带USB2ANY加密狗

    以下PDF链接显示了与Sigcon Architect兼容的硬件。

    www.ti.com/.../snlu184.pdf

    要获取DPS-dongle-EVM,请将您的请求提交至 dps_marketing@list.ti.com

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    为答案而举手。
    我已经在dps_marketing@list.ti.com上发布了一个问题,但没有收到任何问题
    尚未回复。 我再次在dps_marketing@list.ti.com上发布了一个问题,然后
    希望他们能回答。
    在此期间,我有两个问题:

    -在Sigcon Architect中,只有Usb2Any被列为连接中的连接类型
    选项卡。 DPS-Dongle-EVM是否为Usb2Any Dongle? 我也在某处阅读过
    关于DPS-Dongle-EVM的问题。 Usb2Any似乎是这样
    首选?
    -是否有其他包括DPS-Dongle-EVM的评估套件,或者
    首选(?),Usb2Any dongle? 我想,在这种情况下,是有的
    一个包括加密狗(最好是最便宜的)
    //谢谢Konrad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在dps_marketing@list.ti.com上发布了一个请求,但我尚未收到回复。

    我是否需要发送特定信息?

    //问候Konrad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从FAE获取加密狗。 似乎dps_marketing@list.ti.com没有启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Konrad,

    我将向您发送一封离线电子邮件,以组织将发送给您的DPS-donger-EVM。

    此致,

    Michael