This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041晶体振荡逐渐消失

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574848/tusb8041-tusb8041-crystal-oscillations-dying-out

部件号:TUSB8041

大家好,

问候!

TUSB8041设备正在我的客户处采用新的设计。 我们正面临着24MHz晶体振荡逐渐消失的挑战。 我们能够在初始通电(示波器上)时观察振荡情况,直到其消失。 应用程序中使用了以下晶体。  

http://www.txccorp.com/download/products/quartz_crystals/2015TXC_8Z_16.pdf

我想晶体的ESR可能会加载设备。

TUSB8041数据表建议在晶体上使用1MOhm电阻。 是否可以调整电阻以防止设备上的负载并获得持续的振荡? 请提出您的建议。 提前感谢!

此致,

Suhas R C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Suhas,

    这里的功能问题是什么? 是否存在到集线器的有效上游连接? 否则,集线器将进入低功耗模式(挂起)并关闭时钟电路以降低功耗。 此外,许多USB驱动程序将枚举集线器,如果没有连接下游设备,则将其置于低功耗模式。 只要集线器处于低功耗模式,晶体就不会振荡。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    是的,与集线器之间存在有效的上游连接。 问题是我们无法通过USB集线器进行通信(或传输数据),因为晶体不会振荡。

    是否仅晶体的ESR导致了此处的问题?

    此致,

    Suhas R C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suhas,

    晶体的ESR不理想,但如果它开始振荡,则可能不是问题的根本原因。  TUSB8041在低功耗模式下关闭晶体,您能否确认当晶体停止振荡时,TUSB8041是否将DP拉高?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    感谢您的建议。 设备处于低功耗模式,在数据传输过程中恢复正常运行。

    此致,

    Suhas R C