This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万C:通信异常

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575570/dp83848c-communication-abnormality

部件号:DP8.3848万C

您好,

我有一位客户在其产品中使用DP8.3848万C。

系统运行期间出现通信异常。

■问题

LED指示以下状态。(LED配置为模式1)

・链路LED亮起(良好链路)
・速度LED亮起(100Mbps)

读取BMSR寄存器时,链路状态位为零。(0 =链路未建立)

在这种情况下,根本无法进行通信。

■问题

您是否知道BMSR寄存器值与LED指示不匹配的原因?

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seishin,

    您阅读BMSR寄存器的次数是多少? BMSR寄存器是低闩锁配置,这意味着您应该读取多次以获取当前状态。

    如果链路自上次读取位[3]后已断开,则它将始终返回0。

    您也可以暂时断开链路,这样您不会看到眼睛的LED指示发生变化,但BMSR会锁定在较低的位置,以向您显示过去发生的下降。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San,您好!

    非常感谢您考虑此问题。

    我也在与Seishin合作处理这个问题。

    关于您的问题,我们已要求我们的客户获取更多详细信息,
    但我们从客户那里得到了以下详细信息。

    在客户的应用程序中,当通过PHY输入数据时,
    MCU(MAC)识别该数据并开始传输该数据。

    因此,在此问题期间,MCU (MAC)可以正确识别输入数据,
    这意味着数据接收操作已完成,MCU将尝试发送该数据
    通过PHY,但PHY在传输该数据时挂起。
    即数据接收工作正常,但PHY在传输过程中挂起(我们也看到LED指示灯不正确)。

    我们想知道是否有任何关于此类案件的资料
    其中PHY无法发送数据输出(挂起)。
    如有必要,我们可以向您发送详细的脉冲掩码数据。
    正如与下面的Aniruddha-San讨论的那样,客户请求进行设计审核。
    e2e.ti.com/.../206.1778万

    我们收到了客户提供的示意图和光绘文件,我们可以做到这一点
    让您离线发送...您能否帮助我们查看客户的主板设计?
    请接受我的友谊请求。

    谢谢你。
    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    我已接受连接请求,并向您发送了一封包含我的联系详细信息的私人邮件。 请将客户示意图转发给我。

    您提到您发现LED功能不正确。 您的意思是当PHY开始传输时,链路LED熄灭了吗?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aniruddha-san:

    非常感谢您接受我的友谊请求。

    我将通过私人消息向您发送客户示意图。

    当PHY开始传输时,链路LED指示灯亮起,前置集线器的链路LED指示灯也亮起。
    我们认为TD+/TD端口可能会超出空闲信号。

    谢谢你。
    顺祝商祺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    我只是在这里留下一条注释,即该问题正在通过电子邮件离线处理。

    此致,
    Aniruddha