This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:无法识别集线器的BOS描述符

Guru**** 2477145 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573492/tusb8041-bos-descripter-of-hub-can-not-recognize

部件号:TUSB8041

您好,

当我使用TUSB8041将USB设备连接到集线器时,收到无法识别的报告。
以下是USB的状态。

1.使用TUSB8041将3.0 集线器连接到PC,
  3.0 中枢的"设备描述符"中,
  我无法识别"BOS描述符"。

2.如果您分两个阶段连接USB集线器,则是个人计算机远端的集线器
  我可以看到"BOS描述",但我无法识别附近集线器的设备。

3.连接PC集线器1时
集线器1的BOS描述符:我无法识别(不可见)。

4.连接PC-Hub1-HUB2时
  "BOS描述符"集线器1":我无法识别(不可见)
  “集线器2”的BOS描述符:可识别(可见)

这不是TUSB8041的问题,而是USB驱动程序的问题吗?
请告诉我解决方案。

祝您一切顺利
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否使用tUSB8041评估板? 如果不是,请分享您的示意图以供查看。
    什么是操作系统?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Villegas San

    感谢您的即时支持。

    由于电路信息一般不能透露,
    我想将其发送到您的个人电子邮件地址,请告诉我发送地址。

    此致
    Cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Villegas San

    它不是EVM。 它是由用户设计的电路板。

    操作系统为Windows 7/Linux (细节未知)。

    我将发送电路图,但请告诉我您的电子邮件地址。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将其发送至elias.villegas@ti.com
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将电路图发送到我教授的邮件地址。

    如有任何其他信息请求,请发送邮件。

    此致

    Cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我查看了原理图并提出了一些意见:

    1)您正在使用相同的GRSTz信号重置多个设备,我希望看到显示GRSTz,USB_VBUS,VDD33和VDD11的通电序列的范围捕获。

    2)我看到您正在使用转接驱动程序,3.0 的200和2.0 的下游设备是否都发生了问题?

    3)我不清楚您所说的"Hub1和HUB2"是什么意思,您是否有分层集线器? 原理图中未显示。

    4) 3.0 的两侧有多少英寸的PCB轨迹?

    您可以通过电子邮件将范围捕获发送到同一地址。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Villegas San

    感谢您的支持

    我确认,如果bcdUSB的值为0x0210或更高,则在2.0 设备描述符中支持BOS。
    因此,由于bcdUSB的值为0x300,我们发现它在3.0 上运行。
    我们已确认使用3.0 兼容内存时,2.0 的访问速度比的要快。

    此外,这是关于这一点的补充资料。
    根据PC和集线器之间的电缆长度,BOS将变为不可见。
    0.5 m :可以识别BOS
    1.0 m :可以识别BOS
    2.0 m :可以识别BOS
    3.0 m :无法识别BOS

    随附的是各电缆长度的3.0 中枢设备说明列表。

    我们将重新进行试验,并在稍后的日期发送结果。

    此致

    Cafaine2e.ti.com/.../TUSB8041-DeviceDescription.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Villegas San

    我得到了e2e要求的功率定序波形和PCB布局信息,所以我会将其发送到电子邮件

     

    1)您正在使用相同的GRSTz信号重置多个设备,我希望看到显示GRSTz,USB_VBUS,VDD33和VDD11的通电序列的范围捕获。

     

       请查看随附的BMP文件。 (发送至电子邮件)

     

    2)我看到您正在使用转接驱动程序,3.0 的200和2.0 的下游设备是否都发生了问题?

     

       我们正在检查USB 3.0 下游设备的问题。

       在USB 2.0 下游设备中,我们尚未确认。 (未使用USB 2.0)

     

    3)我不清楚您所说的"Hub1和HUB2"是什么意思,您是否有分层集线器? 原理图中未显示。

     

       集线器1和集线器2是独立的集线器板,是相同的集线器板。

       我发送的电路图是一个集线器板的电路图。

     

    4) 3.0 的两侧有多少英寸的PCB轨迹?

     

       请查看随附的Excel文件。(收件人电子邮件)

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cafain,请参阅以下来自团队的反馈。

    此致

    "使用3M电缆时,主机发送BOS描述符请求之前,集线器可能会进入低功耗模式。  主机未唤醒 集线器 以发送命令。  如果USB 3.0 设备在使用3M电缆连接时连接到集线器的下行端口,则会使其长时间处于低功耗模式。  这是一个很好的测试,以了解在这种情况下是否可以读取BOS描述符。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Villegas San

    希望获得团队的支持,我会等待。
    很抱歉给您带来麻烦,但请这样做。

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Villegas -san

    我询问有关BOS描述符的原因是,当我将3.0 连接a 3.0 的某台设备(不是USB存储器)连接到a 3.0 集线器(我们公司原型)时,的这台USB设备不工作。

    如果您将另一个3.0 3.1集线器连接到3.0 3.1设备(非USB存储器),则它可以正常工作。

    其它3.0 集线器:
    ·使用非TI制造的集线器芯片。
    ·不使用复位驱动器IC。

    与其它3.0 的网络集线器相比,我发现如下。
    ·您可以读取其他3.0 联络中心的BOS描述符。
    ·您不能阅读3.0 S1HUB (原型在我们公司)的BOS描述符。
    ·无论集线器有何不同,都可以读取所连接USB 3.0 设备的BOS描述符。

    从上述结果中,我询问了无法读取BOS描述符的问题。

    ※当将USB存储器(3.0 兼容)连接到3.0 集线器(本公司的原型)时,它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们需要在主机和TUSB8041之间进行USB协议跟踪,以便进一步调试。
    故障率是多少?
    您是否尝试过其他USB主机?
    您能否将您的平台运送到美国进行调试?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Villegas -san

     

    我们感谢您对解决此问题的支持。

     

    确认您可以将用户设计的产品发送给您。

    请稍等片刻。

     

    此致

    自助餐厅