This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万:固件问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574097/tps65981-firmware-questions

部件号:TPS6.5981万
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万

我的客户需要按照TPS6.5981万说明进行操作。

  1. 除Thunderbolt之外 ,TPS6.5981万和 TPS6.5982万之间有哪些区别? 我们还看到,与TPS6.5982万相比,TPS6.5981万中不存在实时VBUS监控。 Realtime VBUS的优点/必要性是什么?
  2. 正如我们所知,TPS6.5981万固件有两个选项-可刷新的启动代码和可刷新的应用程序代码。
  • 应用程序代码将在外接闪存中闪存,是必须闪存还是内置闪存有变化?
  • 对于闪存应用程序代码,我们可以使用哪些所有机制?
  • 使用I2C可以闪存

是否有任何基于Linux的解决方案可用于此TPS6598x系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prahlad:

    TPS6.5981万是QFN封装而不是BGA封装。 实时VBUS监控有助于设备上的过压或欠压保护。 如果电压过高或过低,设备将断开VBUS以保护自身。
    TPS6.5981万是基于ROM的器件,因此不能更改基本固件。 但是,需要对设备进行配置才能使用它。 这是通过应用程序自定义工具完成的。 配置闪存映像随后被加载到外部SPI闪存芯片上,TPS6.5981万在启动时将读取该芯片。 可配置应用程序代码的刷新可通过应用程序自定义工具或使用FTDI或Aardvark编程器的主机接口工具完成。 您还可以将totalphase flash center软件与Aardvark配合使用。
    使用I2C,您可以通过主机接口工具实时读回设备上的寄存器,还可以刷新设备。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的澄清。

    我想知道,使用TPS6.5981万的应用处理器是否有任何参考平台可用于验证USB C型。 或者,您可以向我指出TPS6.5981万与基于Linux的AP连接的一些文档。

    谢谢,此致,
    地理位置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geo,您好!

    我们确实有一个关于通过I2C的外部EC更新设备固件的应用说明。 但是,我们没有任何与基于Linux的系统相连接的文档。
    通过EC应用说明对I2C进行固件更新可在以下位置找到:
    www.ti.com/.../slva783.pdf

    我希望这能有所帮助。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我的意思是,是否有任何TI EVM通过TPS6598x系列PD针对USB C型进行了测试?
    此外,DisplayPort (DP)上是否有针对C型的解决方案/文档?

    此致,
    地理位置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geo,您好!

    几乎所有TPS6598x产品都有EVM,可以在TI.com上的产品页面上找到EVM。
    我们还提供了有关DisplayPort备用模式的应用说明,可在以下链接中找到:
    www.ti.com/.../slva844.pdf

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的回复,

    slva844.pdf的链接似乎已断开。我认为它已更新。

    www.ti.com/.../slva844a.pdf

    您是否可以推荐一款具有AM335x/AM437x的TI EVM,或者任何基于应用处理器的电路板,我可以使用它来验证USB Type C (具有 TPS6598x EVM)。

    最好是Linux平台。

    谢谢,此致,

    地理位置