This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与PCF8574 IO扩展器通信的步骤

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575417/steps-to-communicate-to-pcf8574-io-expander

主题中讨论的其他部件:PCF8574

您好,

我使用三个PCF8574 IO扩展器作为从属设备,将PIC18F4620作为主设备。 在我的应用程序中,我必须打开在IO扩展器中8个端口引脚连接的继电器 ,因此在我的情况下,我将使用IO扩展器中的所有端口引脚作为输出(仅写模式)。 为此,我是否应该发送任何命令字节来配置端口引脚方向? 以及我应该发送什么数据来打开 继电器,继电器连接在主地址从属后。 我没有从数据表中获得配置详细信息。  下面是我在我的应用程序中使用的示意图。 请提出解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shankar:

    欢迎来到我们的论坛。
    您确定PCF8754是TI的器件吗?

    我将把你的职位转到I2C论坛。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joachim Würker你好,
    谢谢。 是的,它是TI的部件。 下面是My PCF8574 IO expander DigiKey Part (我的PCF8574 IO扩展器DigiKey部件)链接
    www.digikey.com/.../48.4579万

    谢谢!
    Shankar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shankar:

    好的。 现在我看到了。 部件号中有一个拼写错误。 我更新了主题标题和您上面的帖子,以显示正确的部件号。
    我会让I2C论坛的同事回答你的问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Joachim Wurker:

    我尝试使用NXP的PCF8574P。 这在我的I2C代码中工作正常。 请告诉我您的部件和NXP部件之间的区别是什么。 我比较了这两个零件数据表。 我看不到两个部分之间有什么区别。 我认为我从经销商处收到了故障零部件。 请告诉我哪里出错。

    谢谢!

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Muthu,

    很抱歉,我不是这些I2C IO扩展器的专家。
    接口团队的一位同事必须对您的问题发表意见。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joachim Würker你好,
    谢谢。 请带他尽快回答。 因为,如果零件出现故障,我们必须购买新零件。


    谢谢!
    Muthu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joachim Wurker:

    NXP的PCF8574正在工作,但TI的相同部件不适用于me.Coming to Spec,两者都相同。 我仍在等待您的回复。 请回复我。

    谢谢!

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Muthu,

    如上所述,很遗憾,我不是这些设备的专家。
    我通知了一些同事,希望他们能回答你的问题。

    此致,