This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1101L:ONET1101L关于输出脉冲时间

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576748/onet1101l-onet1101l-about-the-output-pulse-time

部件号:ONET1101L
“Thread: ONET1151L”中讨论的其它部件

大家好,

客户正在使用 ONET1101L。 客户输出的脉冲不能超过5ns。 输入信号是20ns方波信号。 但 最长的时间

输出波形脉冲小于4ns。  然后,客户调整IBIAS电流和 IMOD 电流,但输出脉冲的时间小于5ns。

问题1: ONET1101L能否输出 大于10ns的方波脉冲?

如果可以,客户问题的原因是什么? 如何解决客户的问题?

如果不能,您能否 推荐 一款符合客户要求的合适IC?

问题2: ONET1151L的数据表显示,它可以“与ONET1101L器件引脚兼容”。  ONET1101L和 ONET1151L之间有什么区别?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    ANS至Q1) ONET1101L驱动程序设计用于在2 Gbps和11.3 Gbps之间的比特率。 20ns方波信号对应于100 Mbps,对于此设备来说非常低。 我们的Onet激光驱动器专为Giga Hertz系列的高速通信应用而设计,我们没有专为此类低速应用而设计的任何设备。

    请建议客户试用我们的4Gbps激光驱动器,例如 ONET4211LD。 此激光驱动器设计为在155Mbps至4Gbps之间运行,应可降至100Mbps。

    回答第2季度) ONET1151L是ONET1101L的下一代激光驱动器,这两种驱动器均为11.3Gbps应用而设计。 ONET1151L与ONET1101L的不同之处在于,它通过数字控制输出去重(使用3位去重寄存器可以有8个级别)和输出端接电阻选项提供额外的输出波形整形,ONET1101L中没有这些选项。 此外,ONET1151L 的功耗和MOD输出也稍低(与ONET1101L提供的80mApp相比,为85mApp)。  

    希望这会有所帮助。

    谢谢!

    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sriharsha,

    感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sriharsha,

    客户还有另外两个问题:

    问题1:客户测试ONET1101L的直流耦合输出和交流耦合输出。 测试结果显示直流耦合的IMOD

    输出高于交流耦合输出的IMOD。 而Ibias的直流耦合输出低于交流耦合的Ibias

    输出。 这两宗个案的原因是甚么?

    问题2:MOD针脚是否可以像偏置针脚一样输出DC信号? 如果DIN针脚输入直流信号,MOD针脚是否可以输出直流信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    问题1. 您能否要求客户提供有关直流和交流耦合外壳的输出和输入条件的更多详细信息? ONET1101L设计用于带激光二极管的交流耦合,与直流耦合外壳相比,交流耦合时应提供更高的MOD输出。  

    问题2. DIN+/-引脚仅是交流耦合输入引脚,因此您无法输入直流信号。

    谢谢!

    SRI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sriharsha,

    感谢您的回复。 我会问客户这一点。 然后我会告诉你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sriharsha,

    更新:

    客户测试直流和交流耦合外壳的方法如下:

    首先,0.1uF电容和0欧姆电阻连接到输出。 使用单端输出。

    第二,测试IMOD值。
    A)。 将偏置寄存器值设置为0。
    B)。 为直流耦合和交流耦合病例设置相同的IMOD寄存器值。
    C)。 使用激光输出激光。 然后测试直流和交流耦合案例的IMOD。

    第三,测试偏置值。
    A)。 将IMOD寄存器值设置为0。
    B)。 为直流耦合和交流耦合情况设置相同的偏置寄存器值。
    C)。 使用激光输出激光。 然后测试DC和AC耦合案例的偏置。

    最后,测试结果显示直流耦合输出的IMOD高于交流耦合输出的IMOD。 而Ibias的直流耦合输出低于交流耦合的Ibias。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    感谢您提供信息。  

    ONET1101L驱动器输出级的收集器节点连接到输出引脚MOD,这些引脚优化用于驱动25欧姆负载。 请要求客户在调制针脚和激光二极管之间连接一个25欧姆TL。

    此外,对于IMOD测试,如果激光偏置设置为0,则激光输出通常可忽略不计(激光关闭)。 要获得准确的结果,请要求客户在激光的典型偏置点操作。 为确保结果不受激光响应的影响,最好是测试ONET1101L MOD针脚的电气输出,并在两种情况下直接进行比较。

    ONET1101L设计用于在与激光二极管交流耦合时提供更高的调制输出。  

    希望这对我有帮助,如有任何问题,请告诉我。

    谢谢!

    SRI