This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万HF:断电时的引脚行为

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576606/dp83822hf-pin-behavior-in-power-down

部件号:DP8.3822万HF

大家好,

客户询问断电模式下针脚的行为。 在这种状态下,针脚有什么作用? 它们是向上拉,向下拉,浮动,高Z还是其他?

谢谢,此致,

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mihir,

    根据针脚所属的组,针脚在断电期间的作用可能有所不同。 您特别感兴趣的是哪些PIN?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    他们都是真的。 数据表中有关此信息的内容似乎很少。

    此致,

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mihir,

    IO针脚应为高Z,但某些针脚上有内部拉力。 数据表详细介绍了哪些引脚具有上拉和下拉功能。 此外,板上可能有外部拉手用于捆扎。 因此电压将取决于内部和外部拉电阻器的组合。

    此致,
    Aniruddha