This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:关于2.0 通信信号波形

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577192/tusb211-about-usb2-0-communication-signal-waveform

部件号:TUSB211

大家好

我的客户使用TUSB211。
我在下面展示了客户章程。
PC (主机)<=S21=USB电缆5 m (2.0 电缆)==>Device (TUSB211<=S21=USB 3.0 电缆3.0 m (控制板))

现在应用程序无法连接到PC (客户应用程序无法识别PC)。
看着通信波形,波形上有类似噪音的东西。
因此,我的客户禁用了TUSB211,通信波得到 了改善。

如果 TUSB211 出现不利移动,您会 考虑这种情况下的哪些因素?

如果 TUSB211的电源电压和电流有噪声,通信波形是否受此噪声影响?

很抱歉,我想尽快得到您的意见。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho,您好!

    这种情况需要2 TUSB211,我也担心信道中的直流电损耗。 请分享客户如何在不重新驱动程序的情况下实施测试。 他们是否使用8 m 电缆? 如果是这样,则由于TUSB211主板和额外连接器的损耗,这是一种不公平的比较。

    此致,

    迭戈,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣地亚哥
    感谢您的评论。

    抱歉,客户测试条件是打字错误,
    PC (主机)<=S21=USB电缆5 m (2.0 电缆)==>Device (TUSB211<=S21=USB 3.0电缆1.0 m (控制板))

    我注意到眼睛图案,连接波形(使用TUSB211:启用,不使用TUSB211:禁用) 和测试条件。
    只要看着启用TUSB211的眼睛模式 ,TUSB211就能改善直流损耗,
    我的客户通过了眼图合规性测试。
    但是,客户应用程序无法识别PC。
    我认为原因是 噪音。

    因此,请 尽快给我您的意见,

    此致,
    Sho  
    e2e.ti.com/.../TUSB211.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新Sho,

    你能上传第二个测量点的眼部测量数据,如果我们有USB跟踪数据,就能准确地查看枚举过程中发生的情况,那就更好了。 据我所见,TUSB211似乎做得很好,它正在补偿信号。

    此致,

    迭戈