This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:速度优化位的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577330/dp83867e-question-for-speed-optimization-bits

部件号:DP8.3867万E

大家好,

您能告诉我如何设置 速度优化相关位,以便 在链路断开时从1Gbps自动获得100Mbps吗?

在某些测试中, 当 在  将MDI线路短路以 进行链接后释放时,链路仍以1Gbps (而不是100Mbps)连接。  

下面是注册访问 值。 您能调查出什么问题吗? 有什么建议?

0x0011:读取数据:0xBC02

0x0012:读取data=0xFD7F

0x0014: 读取data=0x2BC7

谢谢!

此致,

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    我将在这里留下这样的注释,即我们正在通过电子邮件离线处理此项目。

    此致,
    Aniruddha