This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCIe测试模式支持

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576334/xio2001-pcie-test-mode-support

部件号:XIO2001

为客户记账:

我 使用的是XIO2001,我们对设备测试支持有一些疑问。  我们希望进行在线PCIe测试验证,这需要在PCIe端点设备上提供支持。

 

对于接收器测试,XIO2001是否支持按照PCI规范将培训作为从属设备进入环回状态?  我有PCI基本规范2.1 ,链接培训/初始化如4.2 4部分所示(TS1和TS2培训订购组)。  4.2 .5.10 部分还提供了有关环回模式的信息。  此外,是否有任何方法通过S/W可控制寄存器设置强制回送?

 

对于发射器测试,如果设备在总线上检测到50欧姆负载,但未训练到L0,它是否会自动进入TX合规模式?  对于TX预设测试,设备是否通过切换参考时钟输入上的脉冲来循环不同的速度和预设?

 

如果XIO2001器件不支持上述功能,TI是否在驱动器或其它支持这些测试模式的PCIe-PCI桥接器件中提供其它解决方案?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,XIO2001支持PCIe规格定义的环回测试模式。
    但没有SW选项可强制其进入环回模式。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅我的原始帖子,您能否提供有关发射器符合性测试支持的信息。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于发射器测试,如果设备在总线上检测到50欧姆负载,但未训练到L0,它是否会自动进入TX合规模式?  对于TX预设测试,设备是否通过切换参考时钟输入上的脉冲来循环不同的速度和预设?

    是的,在检测到50欧姆端接时,它将自动进入TX合规性。

    是的,它会循环显示不同的测试模式。