This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:DS125BR401A VDD输入

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576350/ds125br401a-ds125br401a-vdd-input

部件号:DS125BR401A

您好,

我在两个地方使用DS125BR401A线性中继器。  一个用于x4 PCIe。  另一个只是一个x2,但我想使用相同的零件来最小化材料明细表上的零件类型。  为了终止未使用的输入,我准备使用1K电阻器将“+”输入拉至VDD。  “-”输入被拉至1K的GND。

我在数据表中没有看到关于这一点的任何信息。  这是否合理呢?  如果没有,应如何终止?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    无需将未使用的输入拉至相反电压。

    由于输入信号丢失,B侧输入将自动关闭。

    A侧输入只能单独使用,输出端接为100欧姆。  如果需要,还可以通过SMBus寄存器空间关闭A侧输入。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    讨厌做个粘性的人,但当您说终止输出为100欧姆时。 您的意思是对地100欧姆吗? 输入浮动时,是否有电流通过100欧姆端接?

    谢谢!
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    如果未连接输入,则输出可以保持浮动。  无需终止。

    此致,