This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:当VREF2连接到5.5V时,具有3.3V逻辑的针脚?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577363/pca9306-en-pin-with-3-3v-logic-when-vref2-is-connected-to-5-5v

部件号:PCA9306

您好,

当VREF2连接到5.5V时,是否可以用3.3V逻辑驱动EN引脚?

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bob,您好!

    您能否给我一个图表,说明您建议如何连接PCA9306?  您必须将Vref针脚和EN针脚连接在一起。  它不能分离。  数据表显示建议的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于8.4 设备功能模式真值表的建议电路。