This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:使用不带C类备用模式的TPS6.5982万:2.0 转发不带计费功能

Guru**** 2478275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577331/tps65982-using-the-tps65982-without-type-c-alternate-mode-usb2-0-forwarding-with-no-billboarding

部件号:TPS6.5982万

您好,

我们计划仅将TPS6.5982万用于PD协商。 我们不打算使用Type-C替代模式功能。 因此,我们希望TPS6.5982万将2.0 数据线转发到嵌入式USB控制器。 我们尝试禁用计费功能并在禁用EP路径的同时启用RP路径,但在我们的测试中未能解决此问题。

您能否为我们提供有关您在系统配置寄存器中称为RP和EP路径的更多信息? 我们认为它是TPS6.5982万器件的二级多路复用器的配置,对吗? 如果是,同时启用EP和RP路径意味着什么? 有人知道如何配置芯片以实现我刚才描述的目标?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mehdi:

    启用USB RP后,TPS6.5982万的高速USB 2.0 路径将作为直通路径(RP)激活。 启用USB EP时,TPS6.5982万的高速2.0 末端通道作为直接路径连接到2.0 的低速终点(EP)。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的回答! 我们对此表示赞赏。

    那么,您是否知道启用RP和EP路径意味着什么?

    这基本上是我们所尝试的。 是否存在任何其他可能干扰的配置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mehdi:

    我们已在启用USB EP和USB RP的情况下测试TPS6.5982万。 这两种设置之间没有干扰,可以同时使用。

    谢谢!
    Eric