This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:I2C仅在处于ULP状态时启用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576851/sn65dsi83-i2c-only-enabled-when-in-ulps-state

部件号:SN65DSI83

尊敬的读者:

此设备的数据表说明了以下内容:

"SN65DSI83设备本地I2C接口在EN为输入高电平时启用,对CSR寄存器的访问为
在执行ULP时受支持。"

这是否仅表示处于此状态或包括此状态?

提前感谢!

此致,

Martin Meijerman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚意识到,我的问题和数据表一样含糊不清... 我指的是ULP,而不是"EN is input high (EN是输入过高)"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Martin,

     当EN输入为高电平时和在进行ULP时,在两种状态下都启用寄存器访问。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    感谢大家的消息,这使设备初始化比我最初预期的要容易得多。

    此致,

    马丁